• Sustainability

2025 RE100 리더십 어워드 ‘RE100 enterprising leader’ 수상

2025-09-29

Murata Manufacturing Co., Ltd.
President: Norio Nakajima

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 RE100※1이 주최하는 ‘2025년 RE100 리더십 어워드’에서 ‘RE100 enterprising leader’ 부문을 수상했다. 

※1 RE100: 국제 NGO ‘The Climate Group’이 CDP와의 파트너십을 기반으로 운영하는 국제 이니셔티브로, 세계에서 영향력 있는 기업들이 자사 사용 전력을 100% 재생에너지로 전환하는 것을 목표로 한다.

RE100 리더십 어워즈는 기후변화대응에 대한 기업의 리더십과 100% 재생에너지(이하, 재생에너지)로의 전환을 가속화하기 위한 노력을 인정하는 제도로 2020년에 설립되었다. 

당사가 수상한 ‘RE100 enterprising leader’는 특정 지역을 주요 거점으로 RE100 목표 달성을 위해 박차를 가해 진력하고 있는 기업에 수여되는 상이다.

수상 사유로는 RE100 목표 달성 시기를 앞당긴 점, 재생에너지 조달 방식의 혁신성, 그리고 일본 재생에너지 시장을 향한 적극적인 전략이 높이 평가되었다. 당사는 다양한 조달 방식과 함께, 축전지와 부지 내 태양광 발전 설비를 결합한 효율적인 방법을 활용하여 재생에너지 조달량을 늘리는 데 성공했다. 아울러 RE100 회원 기업 가운데서도 재생에너지 도입이 특히 어려운 시장으로 꼽히는 일본에서 정책 제언 활동에도 참여하고 있다.

당사는 2020년에 RE100에 가입하였으며, 2024년에는 달성 목표 연도를 2050년에서 2035년으로 15년 앞당겼다. 자사 거점에 태양광 발전 설비를 도입했을 뿐만 아니라, 자사 제작 축전지와 재생에너지 제어 솔루션 ‘efinnos’를 결합한 효율적인 재생에너지 활용을 실현하고 있으며, 재생에너지 전력 계약 및 PPA 확대를 통해 꾸준히 재생에너지 이용을 확대하여 현재 국내 4개 거점과 해외 2개 거점에서 사용 전력의 100% 재생에너지화를 달성했다. 또한, 태양광 외에도 풍력이나 지열 등 다양한 전원 조달 방법을 검토함으로써 조달 방법의 혼합과 리스크 분산, 비용 절감도 도모하고 있다.
이러한 시책과 더불어, 내부 탄소 가격제(Internal Carbon Pricing)를 도입하여 사내 재생에너지 확대를 지원하고 있으며, JCLP※2의 정책 제언 활동을 통해 일본 정부의 기후변화대응 추진에 대한 제언 활동도 적극적으로 실시하고 있다. 

※2 JCLP: 지속 가능한 탈탄소 사회 실현을 위해서는 산업계가 건전한 위기의식을 가지고 적극적인 행동을 시작해야 한다는 인식 아래, 2009년에 발족한 일본 독자적인 기업 그룹. RE100의 공식 지역 파트너로서 일본 기업의 RE100 참여와 활동을 지원하고 있다.

당사는 앞으로도 재생가능에너지 도입 확대를 위한 시책을 추진하여 탈탄소 사회 실현을 목표로 노력해가겠다.


Murata in Brief

Murata Manufacturing Co., Ltd. is a worldwide leader in the design, manufacture and sale of ceramic-based passive electronic components & solutions, communication modules and power supply modules. Murata is committed to the development of advanced electronic materials and leading edge, multi-functional, high-density modules. The company has employees and manufacturing facilities throughout the world.

For more information, visit Murata's website

Category and year of publication

Category


Year of publication